This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:结温(Tj)

Guru**** 2602405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759623/lmg3411r070-junction-temp-tj

器件型号:LMG3411R070

尊敬的 TI:

对于开发人员、只能测量器件的外壳温度。
将外壳温度转换为结温的公式是什么?

  • TJ =θja Ω x PD + Ta 或 Tj =Ψjt Ω x PD + TC
  1. θja:热阻[°C/W]
  2. Ψjt:封装顶部中心之间的热阻[°C/W]
  3. PD:功耗[W]
  4. TA:环境温度[°C]
  5. TC:封装顶部中心温度[°C]
此公式是否正确? 如果是、如何应用#1和#2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    是的、顶部封装和结之间的温差是结至顶部的热阻与功率耗散的乘积。 但是、请记住、顶部封装的功耗非常小、因为大多数热量通过散热器和较低的热阻从底部传输。

    该器件从两个路径中散发热量、就像电流从电路中的两个电阻器中流出一样。 因此、您必须知道结至底部环境和结至顶部环境之间的热阻是多少、然后了解从顶部散发的热量。 通过这种方法、您可以轻松了解结温。 根据我们的经验、顶部和结温之间的温差不会很高、通常在有散热器时在5C 以内。 从顶部传输的热量非常少。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、
    感谢您的回答。
    我将在没有加热器散热器的情况下加热 PCB。
    3、4和5可在上述计算公式中测量。
    如何计算1和2并将其分配给公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于您提到的1和2、它们是结至顶部外壳和环境的热阻、如我们的数据表所示。 有关此信息、请查看 LMG3411R070数据表。  

    谢谢、此致、