This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:2MHz 开关频率下的最大占空比

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760147/lmr16030-maximum-duty-cycle-under-2mhz-switching-frequency

器件型号:LMR16030

大家好、

您可以帮助检查 LMR16030 2MHz 开关频率下的最大占空比吗?

数据表中只有200kHz 开关频率下的最大占空比。

谢谢你。

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack、我将为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔:

    在 TI EVM 上针对 LMR16030获取了数据点

    条件:
    VIN = 6.1V、VOUT = 5V、IOUT = 1A、FSW = 2MHz
    测量:
    最大占空比= 84.5%