主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 bq27500
您好!
我已经阅读了论坛和技术指南、以便就 如何对 BQ27510-G3进行编程制定清晰的分步指南。 以下是步骤列表、下面是一些问题、我需要帮助完成本指南:
1 -使用 bqStudio 和 EVM 板配置基本参数(例如设计容量、锥形率)并选择化学 ID (我已经执行了特征评定)。
2-执行学习周期以更新 Qmax 和阻抗表。
3-使用 bqStudio 导出黄金映像(.bq.fs)文件
4-使用外部工具或我的主机处理器对监测计进行编程。
5-使用10个终端设备校准仪表,使用校准参数的平均值更新 Golden Image。
问题:
A -是否可以共享智能闪存工具或应用程序的链接? 它是 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/447210/1612661中的内容 吗?
它看起来是针对 bq27500。 这是 Aardvark I2C 适配器用于将编程器应用与监测计连接的地方。
b -您是否知道将 bqfs 文件加载到监测计需要多长时间?
C:为了使用我的主机处理器执行此操作、我已经在 C 语言中看到了闪存流解析器 API。您可以共享链接以便我可以下载它吗?
D-据我所知、我只需要访问终端器件中的 i2c 引脚即可使用 EV2300/2400和 bqStudio 进行校准和编程。 这就是全部吗?
感谢您的帮助!