This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217D PMIC 芯片中 VIO 引脚的电压输入

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760079/tps65217-voltage-input-for-vio-pin-in-tps65217d-pmic-chip

器件型号:TPS65217

您好!

我使用的是 TPS65217D PMIC。 在该 IC 中、我们需要提供3.3V 或1.8V 的 VIO 引脚电压是多少。 有人能澄清我的疑问吗? IC 中的这个引脚是输入、具有用于输出缓冲器的输出高电平电源说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅《使用 TPS65217x 为 AM335x 供电的用户指南》、其中介绍了(第11页):

    "PGOOD 和 LDO_PGOOD 输出 PGOOD 和 LDO_PGOOD 是推挽输出。 这些输出由 VIO 引脚供电。 在 TPS65217睡眠模式期间、除 LDO1外、所有电源轨通常被关闭。 为了使 LDO_PGOOD 在睡眠模式期间保持高电平、请将 VIO 引脚连接到 LDO1。 这使得 LDO_PGOOD 信号即使在睡眠模式期间也有效。 在 VIO 连接到 LDO1的情况下、PGOOD 和 LDO_PGOOD 的输出高电平为1.8V。该电平满足 AM335x 处理器的 PWRONRSTN 和 RTC_PWRONRSTN 输入信号的要求。"

    VIO 是一个输入、用作推挽驱动器中高侧 FET 的电源。 它必须连接到常开电源、因此 VIO 必须连接到 LDO1 、如图5所示。 TPS65217C 和 AM335x 的连接图。  TPS65217D 与 TPS65217C 的接线相同。