请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40425 你(们)好,先生
我的客户设备请求斜坡时间如下所示。 TPS40425可以支持哪些功能?
条件 TPS40425输入电压为12V 输出电压为 3.3V @0.66ms~10ms、0.8V@ 0.05ms ~10ms。
如果是、如何在电路中设置? 还是这里有其他建议解决方案?
PS:输出电压负载为0.8V/18.85A 和3.3V/49.9A
令人很烦