This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:tps40425是否可以支持 Vout 斜坡时间?

Guru**** 1167060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759732/tps40425-may-tps40425-can-support-vout-ramp-time

器件型号:TPS40425

你(们)好,先生  

我的客户设备请求斜坡时间如下所示。 TPS40425可以支持哪些功能?   

条件 TPS40425输入电压为12V 输出电压为 3.3V @0.66ms~10ms、0.8V@ 0.05ms ~10ms。

如果是、如何在电路中设置? 还是这里有其他建议解决方案?

PS:输出电压负载为0.8V/18.85A 和3.3V/49.9A

                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    PMBus 寄存器 TON_RISE (61h)可用于设置软启动时间。

    软启动时间可在0.6ms 至9ms 之间进行编程。

    您还可以使用 TI Fusion 轻松设置软启动时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    更多问题、

    1. 您能告诉我默认的软星计时吗?

    2. 如何使用 TI Fusion 设置软星计时?

    3. 如果时间不能满足要求,我们应遵循以下流程。 对吧?

     

    加电 TPS40425à 2msàenable 向 V φ 的 VDD (编程寄存器 TON_RISE (61h))馈送至软星约为 V φ TPS40425

     

    1. 我们只连接 CNTL1以实现启用功能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、



    1.您能告诉我默认的软星计时吗?
    defualt 设置为2.7ms。

    如何使用 TI Fusion 设置软星计时?
    它位于 Fusion->Configure 中。
    如果您安装了 Fusion、您将找到它。

    如果时间不能满足要求,我们应遵循以下流程。 对吧?
    您的照片上的时间信息不清楚。 两个电压轨之间是否存在延迟时间?

    谢谢