This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022能否在7.5V 输入电压下工作

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP9253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760050/lm5022-can-lm5022-work-under-7-5v-vin

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP9253

您好!

我们使用 LM5022作为反激式、输入为7.5V 至57V、输出为5V/1A、以  PMP9253.1为基准、  

变压器与参考设计相同。

问题是、当输入为9V 且负载电流为0.5A 时、输出为5V;当输入为7.5V 且负载电流为0.5A 时、输出约为3V、我们测量了 LM5022的 VCC、仅为6V、这无法达到 LM5022的正常工作电压。

下面是客户原理图、PMP9253.1的设计为9V、但我不知道为什么7.5V 无法工作。

请帮帮我。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    此问题已脱机解决。

    根据一些快速计算结果、LM5022似乎正在达到峰值电流限制。 需要更改电流感应电阻器以解决该问题。

    -Garrett