This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 实现接近甚至100%占空比的最佳降压控制器

Guru**** 2599735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5166, LM5165, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760176/best-buck-controller-to-achieve-close-or-even-100-duty-cycle

主题中讨论的其他器件:LM5117LM5166LM5165TPS54060

我希望使用降压控制器来实现电池充电器的电流调节。 我的输入电源已进行电压调节、适合直接连接到电池。 但是、我必须确保具有电流限制。 在看过有关 LM5117作为精密电流稳压器的有趣文章(snva609.pdf)后、这似乎是一种可能的解决方案。

但是、我受到 IC 最大占空比的限制、最小关断时间为320nS、以便为自举充电。 即使在较低的开关频率下、我也无法实现优于97%的最大占空比、我认为即使我选择了外部电荷泵、也无法规避最短关断时间。

我还考虑使用 COT 非同步 PFET 降压开关来获得100%占空比、但由于逐周期电流控制、这会导致输出电流发生巨大变化。

我希望同步降压控制器具有可预测的频率运行、但在初级反馈环路中使用电流感应。 但是、我找不到任何看起来允许工作在非常接近或更接近100%占空比的 IC。 我还想避免使用降压/升压拓扑来实现同位性。

TI 能否提出任何建议。

谢谢

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    两个选项是 LM5166和 LM5165。 这两个转换器都是能够实现100%占空比的 COT 同步 PFET 降压转换器。

    TPS54060是一种电流模式控制降压选项。 如果您查看数据表的第13页、就会说明压降性能。 www.ti.com/.../tps54060a.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn