This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:输入和输出电容器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760083/tps7a52-q1-input-and-output-capacitors

器件型号:TPS7A52-Q1

您好!

我对输入和输出电容器要求有疑问。 μF μF 显示"TPS7A52-Q1专为与 μ F 或更大(10 μ F)的陶瓷电容器配合工作而设计和表征
μF μF 电容或更大电容)、输入电容为10 μ F 或更大(5 μ F 或更大电容)。 使用
μF 端至少有一个22 μ F 电容器、以最大限度地减小输入阻抗。'

输入为10uF 就像第一句所解释的那样,或者我们需要22uF?

μF "10 μ F 或更大(5 μ F 或更大电容)"的 μF

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据温度和直流偏置、给定电容器的实际电容通常小于其标称值。 考虑到这种降额、TPS7A52-Q1在输出端至少需要10uF、因此使用10uF 不足以确保稳定性和可靠运行。 建议使用标称值至少为22uF 的 X5R 或 X7R 陶瓷输出电容器、以确保在整个工作温度和直流偏置条件下满足10uF 的最小电容。

    2.与输出电容类似,在考虑温度和直流偏置降额后,输入电容必须至少为5uF。 TI 建议使用额定电容为10uF 的电容器、以确保满足此设计要求。

    Murata SimSurfing 工具包括许多电容器的直流偏置和温度特性:

    https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us#

    下面是其中一个10uF、25V、X7R 陶瓷电容器的示例:

    有关更多信息、请参阅威尔逊有关此主题的博客:


    谢谢、

    Gerard