This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有类似 TPS737xx 5V 版本的 TI IC?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760064/is-there-a-ti-ic-that-is-like-a-5v-version-of-the-tps737xx

主题中讨论的其他器件:LP5912TLV759P

 

大家好!

我们的应用需要一个降压/升压 IC、该 IC 从3.7V 锂聚合物电池组输出5V 电压、并通过可能高于5V 的 USB 连接进行充电。

我们目前使用 TPS73733、当输入电压介于2.7V 和6.0V 之间时、输出3.3V 电压。

我有一个 TI 的类似器件、可以接受2.7V 至6V 的输入电压、并以降压/升压方式输出5V 电压?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的发送! 请查看此应用的 TLV759P。 如果您需要固定输出并且可以使用更少的输出电流、那么类似 LP5912的器件在这里也可以正常工作。

    此致、

    Wilson