This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:802.3at Sifos 测试

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760108/tps23880-802-3at-sifos-testing

器件型号:TPS23880

您好!

由于.BT 的 Sifos 测试程序尚未发布、我们可以使用.at 测试程序进行验证。

我知道 BT 和 AT 之间有一些参数不同、因此我希望在测试结果中看到一些错误。

以下是测试报告、您能不能帮助检查故障项目是否为预期结果、谢谢。

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_15W.xlsx

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_15W_5F00_sifos_5F00_test_5F00_mode_5F00_enabled.xlsx

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_30W.xlsx

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_30W_5F00_sifos_5F00_test_5F00_mode_5F00_enabled.xlsx

----------------------------------------

15W:

DETECT_TIME_TDET 测试“DET_TIME”

测试“class_time”的 class_time_tpdc

测试“class_err”(仅在启用 Sifos 测试模式时)

 

30瓦:

DETECT_TIME_TDET 测试“DET_TIME”

测试“class_time”的 EVENT1_Tcl1

测试“class_err”(仅在启用 Sifos 测试模式时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    是的。 与检测和分类相关的故障是预期的、因为3类和4类 PSE 在检测周期中包含不同的分类手指、分类时序和连接检查规格。 如果想了解有关 BT 标准的更多信息、请参阅白皮书 :ethernetalliance.org/.../WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf。 谢谢。

    此致、
    一分钱