This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880EVM Sifos 测试

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760110/tps23880-tps23880evm-sifos-testing

器件型号:TPS23880

您好!

当我使用寄存器0x29值0x0F (4线对90W)执行 Sifos 测试时、

我从寄存器0x0C 值0x0B/0x0C/0x0D/0x0F 中获得检测结果,表12中没有列出这些结果。  规格。

请告诉我们这些值代表什么?

BTW、当我使用寄存器0x29值0x03 (2线对30W)测试 Sifos 时、情况并不相同。

为什么我们得到这些不同的结果?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    您是否在测试套件或 BT 上使用了 Sifos? 我认为3型和4型 PSE (2线对端口和4线对端口)不会通过测试、因为测试套件中的 Sifos 不支持4线对端口、并且 BT 标准中针对3型和4型的所有新计时规范。 谢谢。

    此致、
    一分钱