This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760016/bq24074-bq24074

器件型号:BQ24074

在 BQ24074电池充电器中、我们有一些疑问:

1.当电池存在且输入已连接时 ,充电器输出是什么?

2.当电池不存在且连接了输入时,充电器输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonu、您好!
    如果充电器输出为 VOUT、则只要存在输入且高于 VIN DPM 阈值、电压就会调节到4.4V。 如果电池存在且输入已连接、电池将充电、直至电压达到4.2V。 如果电池不存在、BAT 引脚上的电容器正在充电和放电、因此 BAT 引脚上会出现一个方波。