This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:具有较低功耗的 LM27762

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, LM27762, TPS60401, TPS62743, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759518/lm27762-lm27762-with-lower-consumption

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:ADS1291TPS60401TPS62743TPS62802

大家好、

客户正在为 ECG 器件的 ADS1291使用正负电压输出  

LM27762对其进行了评估、但工作模式期间的功耗被认为过高。

我们能否检查任何工作功耗更低的兼容器件?

 或者、如果我们将两个器件分开、一个是正输出、另一个是负输出(-2V)、那么它的功耗是否会更低?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为了更好地回答您的问题、请提供 Vin 以及所需的+/- Vout 和负载电流。 此外、它们测量的电流消耗是多少? 此测量的 Vin、+/-Vout、负载电流的条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    设计要求  

    LDO Vin = 3~4.3V

    VOUT =+3V、-2V 或+2V、-2V

    负载电流< 10mA、实际值< 2mA

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 它们测量的输入电流是多少? 他们希望将其降低到什么级别?

    许多分立式 LDO 的 Iq 低于10uA。 此外、TPS60401逆变器的 IQ 比 LM27762低得多。 如果这是主要目标、这些器件将有助于降低 IQ、从而降低总输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我们将评估 TPS60401

    LM277在规格范围内的功耗为340uA

    但是、对于可穿戴设备、他们希望尽可能延长电池寿命。

    感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    对于可穿戴设备、为正电源轨使用直流/直流将节省大量电流。 TPS62743和 TPS62802是 IQ 极低的极小型直流/直流转换器、通常用于此 EE。