This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:电池充电器应用

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759504/ucc28780-application-for-battery-charger

器件型号:UCC28780

尊敬的 TI 专家:

UCC28780是否适合作为电池充电器? 我知道、它有四种模式 SBP、LPM、ABM 和 AAM。 如果是、您是否会为我们提供参考设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    感谢您关注适用于您的电池充电器应用的 UCC28780。
    是的、UCC28780确实非常适合在电池充电器中使用。

    目前、TI 网站上提供了3种参考设计:
    www.ti.com/.../TIDA-01623
    www.ti.com/.../TIDA-01622、
    www.ti.com/.../PMP40328
    (可能有更多参考设计正在计划或开发,但我不知道它们。)

    要查找参考设计、请单击 TI 主页顶部红色横幅旁边的"Applications & Designs"选项卡。
    然后单击应用和设计页面右侧的"Reference Designs >"链接。
    然后输入关键字(在本例中为"UCC28780")、或填写设计参数表、或选择市场和行业选项。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goerke、
    不、我是说 UCC28780会做充电器、而不是适配器。 充电器包括 CC 和 CV 控制、但仅适配器 CV 控制。 UCC28780具有四种模式 SBP、LPM、ABM 和 AAM。 我不知道充电器是否合适。

    VIN:85~264Vac、47~63Hz

    输出:0.75V/1A、>0.75~14V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    原则上、UCC28780应可针对某种程度的 CC 控制进行调整、但它不是专门为此功能设计的、因此应用将受到限制。 我们尚未进行任何涉及 CC 反馈的设计、因此我们对限制的期望是基于思考和数据表参数而不是经验。

    基本上、CC 控制以最大输出电流运行、因此它从 AAM 开始。 随着负载电阻下降、CC 控制应以与现有充电器相同的方式从 CV 控制中接管。 然而、它在 AAM 下工作时、Vout 的范围有限。 我们认为、如果 Vout 仍然足够高、能够为初级侧 VDD 输入提供10V 以上的电荷、并使 VS 输入保持在0.6V 以上、那么它应该仍然能够在 CC 模式下运行。 (Vs < 0.6V 进入较低峰值电流启动模式)。 OVP 为4.5V、因此理想情况下、Vout 为7.5:1范围。 在实践中、它可能小于该值。

    您的应用范围为14V 至0.75V、代表了18.7:1的输出电压范围。 遗憾的是、这对于 UCC28780来说太宽了。

    因此、UCC28780可能支持某些 CC 功能、但似乎不适合您的应用。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goerke、
    您是否具有适用于此产品的高效率和隔离式输出解决方案? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    是的、我之前提到过3个参考设计(请参阅我在2002年1月2日的回复)、每个设计都包含效率数据。
    此外、还有2个 EVM、一个使用 GaN FET、另一个使用 Si FET:
    www.ti.com/.../UCC28780EVM-002
    www.ti.com/.../UCC28780EVM-021

    所有这些都是隔离式输出。 遗憾的是、它们中没有一个具有 CC 功能。
    有关详细信息、请访问各自的网页。

    此致、
    Ulrich