This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:在宽松模式下、SOC 从1%跳到11%。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760067/bq27542-g1-in-relaxed-mode-soc-jump-from-1-to-11

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

你(们)好

我使用 BQ27542-G1设计2串行电池电量监测计。这是 SCH:e2e.ti.com/.../CM3528.zip,GG文件:e2e.ti.com/.../10_2D00_18.gg.zip.when我将电池放电1%、然后放松电池、我发现 SOC 从1%跳到11%。这是记录数据:e2e.ti.com/.../20190104.zip.What是否正在发生这种情况?请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在宽松模式下、如果电池的电压上升到高于终止电压、则在弛豫点采用 DOD、并且将调整容量以匹配 IT 算法认为可用的值。 如果您正在进行2s 设计、我建议您使用 bq28z610、这是一个2s 监测计、而不是542。