This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:有关热性能信息的问题

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760049/tps51200-the-question-about-thermal-information

器件型号:TPS51200

尊敬的所有人:

在 TPS51200的数据表中、热性能信息告诉我们、"RJA" 小于"RJC"、但在我看来、从生殖角度而言 、通常而言、RJA" 应该比"RJC"更轻。 那么、我想知道为什么 在 这个数据表中"RJA"小于"RJC"?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在大多数情况下、RθJA 确实具有最高的值、但有时会发生 Rjc 高于 Rja 的情况、这并不是一种异常。 这是因为这些指标使用不同的环境和边界条件。 Theta-JA 方案使用具有散热过孔的4层 PCB 和自然对流环境、其中热量能够通过多条路径、大部分热量会流入 PCB。 Theta-jc (顶部)方案使用无过孔的单层 PCB、并在封装顶部放置一个大型散热器、以强制所有热量朝该方向流动、从而导致某些封装的结温与外壳温度之间的差异非常高。

    谢谢