This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:二极管规格问题

Guru**** 2602245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759641/lmr14050-q1-question-for-diode-spec

器件型号:LMR14050-Q1

大家好、

对于 LMR14050-Q1的以下应用、您能否告诉我最小规格以及 选择肖特基二极管时需要考虑的因素?

-。 VIN = 14V

-。 VOUT / Iout = 5V/4~5A

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    肖特基二极管额定电压应与最大输入电压相同或高于最大输入电压、对于额定电流、3A 是您的应用的最低要求、使用5A 二极管将提高效率并减少发热、如果输出存在负载短路情况、则应至少使用7A 二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    此致、
    Sam Lee