This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28084:输出功率

Guru**** 2596055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759639/ucc28084-output-power

器件型号:UCC28084

你(们)好,先生

您能  不能       !UCC28084的设计方式为输入电压:24V、输出电压:48V、隔离式输出300W 使用推挽式拓扑?tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darren Yang:
    我很有信心完成这项设计不会有任何问题。
    它将取决于一些规格细节、例如输入电压范围、保持要求等
    您可能需要使用外部驱动器、因为24V 的300W 将需要非常大的 MOSFET。
    谢谢
    Joe Leisten