This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:SS 引脚电压

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759808/tps62095-ss-pin-voltage

器件型号:TPS62095

大家好、

只需在上电后检查 SS 引脚电压? 根据数据表、典型 SS 电压为1.25V。

但是、根据客户的测试、SS 引脚电压为5V。 客户测试5块电路板、结果相同。

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:
    它看起来像是一个系统测量误差。 您能否检查一下客户测量5V 电压的确切位置。 您可以共享布局吗?
    我可以看到原理图上有一个5V 输入源

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    SS 确实会跟随 Vin、我还签入了 EVM。

    在数据表中、在输出稳定后 SS 跟随 Vin 还不够清楚。 1.25V 不是上电后的假定电压、1.25V 只是输出电压达到设定值的点。

    请在下一版本的数据表中更清楚地说明这一点。

    东宝