This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663x OCP

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS25944L, TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760009/tps2663-tps2663x-ocp

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS25944LTPS25944A

你(们)好,先生  

正如我所知 、TPS25942是具有热关断功能的 I (LIMIT)、TPS25944是 4ms 故障计时器、然后关断

我是否可以知道 TPS2663x 哪个器件型号的 OCP 功能与 TPS25944类似,或者所有 TPS2663 OCP 功能与 TPS25942相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    TPS26630器件具有与 TPS25944相似的 OCP 功能。

    您是否正在寻找具有 OCP 的自动重试或锁存响应? (TPS25944A 或 TPS25944L)

    在 TPS26630器件中、故障计时器等于 TCL_PLIM (dly)[=162ms 典型值]。 如果在 TCL_PLIM (轻)时间之前达到热关断温度、器件将关断。

    自动重试或锁存响应可通过器件的 MODE 引脚进行配置。 请参阅 TPS2663数据表第19页的第9.3.8.1节和第22页的表1。