This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:TPS54628的高侧 MOSFET 额定值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759412/tps56428-high-side-mosfet-rating-of-tps54628

器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件:TPS54628

尊敬的专家:

条件: 输入12V、输出3.7V、负载2.5A

我们发现 TPS54628的高侧 VDS 将约为18V。

TPS54628高/低 VDS 额定值是否与20V (22V<10ns)相同? 您能帮您检查高侧 VDS 的额定电压规格吗?

如果答案是肯定的、18V 超出了我们的85%降额指南。您认为这会带来风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    因为我是年假、所以明天我将讨论这个问题。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    SW 引脚10ns 瞬态电压为21V。 如果 SW 在10ns 内不超过21V,则无风险。 SW 也是低侧 VDS。



    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    我们的 SW 引脚测量结果低于14V。

    但我们还测量 Vin 与 SW 之间的电压、其结果约为18V、因此我们需要了解高侧 VDS 规格以定义我们的测试标准。

    您可以帮助提供此 HS VDS 规格吗? 或者它可以定义为 Vin (max)- SW (min)=22V?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    通常、我们只看一下 SW 尖峰。 请勿计算高侧 VDS 规格... 我们只需确保 Vin 和 SW 引脚处于范围规格之内。

    Gavin