This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2000C:反向电流阻断

Guru**** 2596745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2000C, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759527/tps2000c-reverse-current-blocking

器件型号:TPS2000C
主题中讨论的其他器件: TPS2553

TPS2000C 数据表在 概述部分中将"禁用时反向电流阻断"作为一项功能进行了详细说明。 此器件或任何其他类似的2A 限值 USB 开关是否可用于以最小压降提供反向电流? 我正在寻找一款价格低廉的器件、以提供从 IN 到 OUT 的电流限制、同时允许从 OUT 到 IN 的电流(有或无限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bryan、

    您是否需要器件允许从 OUT 到 IN 的电流、即使器件已禁用?

    我们的大多数电源开关在启用时允许从 OUT 到 IN 的电流、并在禁用时阻止电流从 OUT 到 IN、如 TPS2000C。
    一些器件在启用和禁用条件下阻止电流从 OUT 流入 IN、如 TPS2553。

    如果您真的需要器件在禁用时允许从 OUT 到 IN 的电流、我建议您使用从 OUT 到 IN 的二极管。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们需要在 IN 拉至 OUT 时限制电流、并在 OUT 拉至 IN 时允许反向电流(无需电流限制)。 是否可以将使能端接地以允许使用我们的 TPS2000C 实现此功能? 方框图显示了连接到接地端的 FET 主体。 如果没有从 OUT 到 IN 的体二极管、我们是否需要在 OUT 到 IN 之间添加一个小二极管来为电荷泵供电、等等、以便可以导通 FET?

    谢谢、

    Barrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bryan、

    内部 FET 实际上是背靠背 FET。 因此、当器件被禁用时、电流不能从流出进入。

    您可以将使能引脚接地并为输入电压供电、在这种情况下、TPS2000c 将被启用、电流将从输入限制为输出、并允许从输出到输入的电流不受电流限制。 我想这就是你需要的。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。