This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2061C:EN_n 引脚未连接

Guru**** 2597425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759513/tps2061c-en_n-pin-left-un-connected

器件型号:TPS2061C

大家好、  

在设计方面、我们将器件的 EN_n 引脚保持未连接状态。  

我们想知道器件中的使能引脚上是否有任何下拉电阻、以使负载开关始终启用。

谢谢、

Ravi Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ravi Teja、

    使能引脚上没有任何下拉电阻器。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的快速回复。  

    因此、我可以向我们的团队确认 IC 封装没有内部下拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ravi Teja、您也可以参考数据表中的 EN 泄漏电流来了解下拉电阻器。 理论泄漏电流为0uA。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。