This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:最大 OCP 及其容差

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759736/tps53318-maximum-ocp-and-its-tolerance

器件型号:TPS53318

您好~

如数据表所述、"对于 TPS53318器件、OCP 阈值在内部钳位至10.5A。的推荐 RTRIP 值
TPS53318器件的电流 kΩ 150 μ A。"。  我是否可以知道10.5A 是最小值、典型值或最大值。

电流测试高达12A、是否会损坏 TPS53318?

根据电气特性、整个温度范围内的 OCP 容差约为16.67%。

如果10.5A 是典型值、我认为12A (示波器最大值)是可以的。

请提供您的意见并澄清问题吗?

非常感谢!

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    在125C 温度下、10.5A 时的 OCP 最低。 在室温(25°C)下、OCP 最高可达15A。

    如果您需要进一步的帮助、可以通过电子邮件联系我。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kit。

    2019~新年快乐