This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 STAT 引脚内部 MOSFET 额定电流

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759818/bq24610-bq24610-stat-pin-internal-mosfet-current-rating

器件型号:BQ24610

您好!

我计划使用 BQ24610构建独立充电器。

我检查 STAT1和 STAT2引脚是否可以是充电器状态指示灯。

根据 bq24610 Rev.C 2015_APR 数据表图19。

两个 STAT1/2引脚直接连接到 LED 阴极。

因为它们可以承受高电压(我可以在8.3章中找到额定电压)

但我没有找到这两个引脚的额定电流。

(内部 MOSFET ID 额定值)

请对其进行评论、谢谢。

王先生

2019年3月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里

    根据图19、具有连接19V 适配器的10kohm 上拉电阻器、FET 仅看到(19V-2.1V)/10kohm = 1.7mA。 我建议通过 FET 的电流不超过5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    感谢您的回复。

    这个问题已得到解答。

    王先生

    2019年1月4日