This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:增加启动时序和响应

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759838/lm3643-increasing-start-up-timing-and-response

器件型号:LM3643

您好、支持团队

客户有以下问题、我还有一个可以 通过电子邮件共享的电源点

我们希望显著缩短白光 LED 电流响应时间。 也许有办法? 是否有任何最重要的机密寄存器可提供帮助?

 

您能向您的团队提问吗?  我们的 ASIC 以~15usec 为单位实现、因此这将是一个不错的目标。

 

LED 电流曲线看起来是否正确? 请注意、0.1欧姆电阻器上的电压与 LED 电流一致。 系统配置显示了快速升压、随后缓慢上升至稳态电平、并具有一定的过冲-并非所有这些都很好。  我认为它与升压开启相关。 我们使用 IR 模式。

 

谢谢、Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      是的、我们的 LM3643可以在 IR 和 Pass 模式下加快电流响应、但15us 太具有挑战性。

      这是1.5A 输出、IR 模式和导通模式下的 LM3643电流响应:典型响应约为35uS。

       

      以下是1.5A、IR 模式和升压模式下的 LM3643电流响应:典型响应约为200us。

       

      我们的一些客户使用此器件进行面部识别、这非常受欢迎。 那么、您的客户的详细信息应用是什么? 为什么他们需要如此快速的响应时间? 谢谢。

    此致

    肖恩