This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:TPS22924的最大额定结温是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759743/tps22924c-what-s-the-maximum-junction-temperature-rating-of-tps22924

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件:TPS22924TPS22925

您好!

我找不到 TPS22924的最高结温、也找不到过热保护、您能否告知此特定数据?

请提供此参数的正式文档、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、由于 TPS22924是一款较旧的器件、因此查找此信息需要一些时间。 您是否有兴趣使用此器件的更新版本 TPS22925? 与 TPS22924相比、该器件具有更宽的输入电压范围、更低的 Ron、更高的离子和反向电流阻断。 TPS22925的最高热结温为125C。

    TPS22925还与 TPS22924引脚兼容、便于快速更换。 这是否可行?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    在确认设计后、该器件的最高结温为100C Tj。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的建议、我会与客户联系。