This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:器件禁用时的功耗

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759573/bq35100-power-consumption-while-device-disabled

器件型号:BQ35100

您好!

我在我的设计中使用 BQ35100来监控单节 LiSoCl2电池。 我测量了 BQ35100在 GE=0时的流耗大约为40uA、每秒峰值600uA。 根据数据表、GE = 0期间的电流消耗应为50nA。 我已隔离电路中的所有其他器件、以确保 BQ35100的功耗。 是否有人能帮助我了解我在这里遗漏的内容?

谢谢、

Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果监测计未处于关断状态、您将具有待机功耗。 如果处于关断状态、则泄漏电流会很小。 已根据 DS 进行了表征。 请查看您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 根据数据表、器件关断期间的电流消耗为0.05uA、我观察到40uA、每秒峰值600uA。 即使器件处于关断状态、该1秒间隔峰值是否会出现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 根据数据表、器件关断期间的电流消耗为0.05uA、我观察到40uA、每秒峰值600uA。 即使器件处于关断状态、该1秒间隔峰值是否会出现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin、

    1s 脉冲表示器件未处于关断状态。 请检查 TS 引脚以验证器件是否处于关断状态。 在关断模式下、该引脚不应进行脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我刚刚意识到我的电路具有可选电压测量输入 VIN -连接到电池电压。 如果我启用电压监控功能、这是否意味着器件无法关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我刚刚意识到我的电路具有可选电压测量输入 VIN -连接到电池电压。 如果我启用电压监控功能、这是否意味着器件无法关断? 我断开 VIN 引脚与电池电压的连接、电流消耗降至 nA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、VIN 引脚上的任何电源都将阻止关断。