This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:SOC 突然显示0%、然后恢复正常的 SOC 值

Guru**** 2599145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759432/bq27542-g1-the-soc-shows-0-suddenly-then-back-to-normal-soc-value

器件型号:BQ27542-G1

我们发现、SOC 突然显示0%、然后返回到正常 SOC 值、您在该芯片上是否发现了此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果用读数敲击 i2c 总线、则可能会发生这种情况。 这也可能发生在监测计复位或初始化期间。 否则、将不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池。

    您是说、如果读数如此频繁、可能是监测计 IC 反馈 SOC 0%?

    最大值是多少 。 读取频率是否全部拥有?

    BRS、

    廖成利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要每秒读取一次以上的寄存器、因为这是它们的刷新速率。