This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:如何校准电流?

Guru**** 2602245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759486/bq27411-g1-how-to-calibrate-current

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、TI 专家、

我在 bqstudio 中找不到电流校准功能。  如何校准电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户不需要对监测计执行此操作、因为它会自动校准 cc 偏移。 CC 增益、cc 偏移仅供客户参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    电流感应电阻器在数据表中建议10m Ω。 如果将其从10m 更改为20m Ω、则 PCB 布局不会影响监测计读取电流值。 如何校准电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应与10m Ω Rsns 搭配使用。 如果您使用不同的电阻器、请使用不同的电量监测计。 该监测计用于简单的最低配置、可满足参考设计的要求。