This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:2S2P 的电池配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759417/bq28z610-battery-configuration-for-2s2p

器件型号:BQ28Z610

您好!

我们的电池组配置为2S2P (每节3.7V/2200mAh 锂离子电池)。

我们希望找到支持电池保护、电量监测计和电池平衡的组件。

BQ28Z610是否适合我们的应用、尤其是2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、bq28z610可以支持您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的回复。

    如何根据我们的应用选择电池平衡方法? (内部或外部)
    两种方法有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、监测计提供内部电池平衡。 如果您想平衡更多电流、则需要使用其他 FET。
    使用内部平衡、因为您的应用不是高功率。 这样、您就不必担心配置问题。