请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您好!
我正在编写一些代码、直接从我们的微控制器刷写 BQ 器件。 我将使用 bq.fs 文件来执行闪存。
我们没有原始的.bq.fs 文件、因此为了创建一个文件、我将黄金映像(srec)刷写到 BQ 器件、然后读回固件以创建.bq.fs 文件。
在比较闪存的 srec 和恢复的 srec 时、文件中存在一些差异(如随附的屏幕截图所示)。 我想知道这两个文件之间的区别是什么、并试图将 srec 地址与数据表中详述的子类和偏移寄存器相匹配、但我很幸运。
经过反复尝试、我设法将子类34偏移量0映射到地址0xa00041a4、将子类2偏移量0映射到地址0xa0000428、但找不到将 srec 寻址与数据闪存寻址相匹配的逻辑方法。
此部件的文档极差。 有人能给我指正确的方向吗???
谢谢
格伦。