This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 收集机械运动能量信号的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759753/the-problem-of-collecting-energy-signal-of-mechanical-movement

主题中讨论的其他器件:BQ25770BQ25570

尊敬的所有:

    客户有一个项目、该项目通过机械运动转换为电能(动能转换为电能)、电能信号为交流信号(约为交流2V)。BQ25770用于收集该信号、 但 BQ25770只能采用直流电压、因此有必要将整流桥转换为直流信号、但整流桥会有一定的压降和能量损耗、这会导致电压信号收集不准确。

问题1:是否有任何方法可以减少这种损失?

问题2:是否有任何直接收集交流信号的方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timsen、

    对于1、如果频率足够低、使用 FET 并联二极管的整流器可能会工作。

    关于2、需要整流为 BQ25570提供直流电压。