This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122无输出

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759563/lm5122-lm5122-no-output

器件型号:LM5122

  • 我用 LM5122设计了一款产品、如原理图所示。我现在正在调试、但我发现 LM5122没有输出。
  • VCC 为7.5V、BST 为23.4V。 输入电压为13V。 这似乎是正常的。
    • 我的原理图是否有任何问题?

    • 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianli:

    感谢您提出问题。
    请将 R4的值减小到2欧姆。 100欧姆的值太大。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Garrett Roecker! 谢谢!
    我将 R4的值减小到2 Ω、而 LM5122尚未输出。
    你能有更好的建议吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianli:

    以下是一些其他建议

    将 D1更改为肖特基二极管。 对于自举二极管、建议采用这种方法。 I 信号二极管通常过慢。
    UVLO 引脚上的电压是多少?
    SS 引脚上的电压是多少?
    4、COMP 管脚上的电压是多少?

    谢谢、

    Garrett