This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:实现其他特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759667/tps2373-implement-additional-features

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TIDA-050023

你(们)好
我的客户目前正在使用以下规格进行电路开发。
-。 TI PD .bt 接口:TPS2373-4RGW (20-VQFN)/ 1点
-。 TI ACT IC:UCC2897ARGPR (20-QFN)/ 1点

 PD 输入条件:44.3V ~ 57V (S 规格中规定的条件)
负载条件:12V/3.33A (40W)

我想将以下三个函数作为一个附加函数来实现。
功能详情
1) 1)检查 PD 模块中上层 PSE 的水位(802.3at 或802.3bt)
2) 2)将 PD 模块中标识的上部 PSE 的功率传输到 CPU
3) 3)从 CPU 接收 PSE 供水信息后、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的12V PD 解决方案、我强烈建议使用 TIDA-050023、这是一种3类12V 解决方案。 请参阅以下原理图和测试报告链接。

    对于 PSE 和 CPU 下游之间的协商、是的、PSE 交换机上的微控制器和 PD 的 CPU 可以通过数据线路进行通信。 这在 PoE 标准中称为 LLDP。

    因此、如果 AT PSE (能够提供更高功率)连接到 PD、则必须通过 LLDP 协商更高功率。 对于 BT PSE 类型3和4、需要进行硬件分类、因此 LLDP 不是必需的、但如果您想微调 PSE 输出功率分配、则可以使用它。

    请告诉我这是否清楚。 谢谢!