This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:是否可以使用 PIN_ALT_RESET 引脚复位芯片?

Guru**** 2596865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759710/tps53659-whether-we-can-use-the-pin_alt_-reset-pin-to-reset-the-chip-or-not

器件型号:TPS53659

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS53659。 我们需要检查是否可以使用  PIN_ALT_RESET 引脚在 PMBus 出现故障时复位芯片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、RESET#引脚不会以这种方式工作。 它旨在在负载将 RESET#线路置为有效的任何给定时间将输出电压复位回引导电压。 它不会对 PMBus 通信错误产生任何影响、只是当 RESET#引脚为低电平时、不会观察到新的 VOUT_COMMAND 值。 TPS53659在内部检测到通信错误、因此不应存在任何会导致锁定等的 PMBus 事务。 为了使该器件从开始、但您始终可以通过发出几个虚拟时钟脉冲来重置 PMBus FSM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果这不是英特尔应用程序、则可以使用此引脚重置部件。 为了将 PIN_ALT 中的引脚配置为复位、您必须确保 PMBus 能够控制控制器、而不是 SVID 总线。 设置 MFR_SPECIFIC_02 = 01h 以进行该更改。

    如果是 VR13 Intel 应用程序、则需要 PIN_ALT 来保持兼容性。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    客户希望在 PMBus 发生故障时使用该引脚将 Vout 设为默认值、这是否正常? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、没关系、它将按您所述工作。 我只是想将其清除、RESET#引脚不会以任何方式复位 PMBus 接口。 当保持低电平时、它只会使 DAC 以指定的压摆率返回到 Vboot。