This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692设计问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759659/tps92692-tps92692-design-question

器件型号:TPS92692

TPS92692 最大输出电压为65V、

我想通过 DC6.4V 至 DC130V/0.22A LED 驱动器项目来实现它、并且无需调光器功能请求。

请提供参考原理图、尤其是 MOSFET/肖特基二极管/电感值或计算工具、谢谢!

B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉、我们没有参考设计或原理图。     我们在以下页面中提供了工具和软件: http://www.ti.com/product/TPS92692/toolssoftware

    且输出电压高于 TPS92692的最大电压。  IC 的所有反馈点都必须保持在65V 以下、否则我们可能会损坏器件。  因此、主要问题是电流反馈(CSP、CSn)引脚必须位于 LED 的低侧电压上、以便电压不超过65V。  根据输入电压的不同、该反馈将位于升压模式下的接地端和 LED 阴极侧之间、而升压至电池时的 VIN 和 LED 阴极之间。  此外、由于没有调光功能、并且130V 输出无法实现 PWM、因此您将不需要 PMW'ing FET。

    谢谢 Tuan