This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请查询 MOSFET 路线图

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759839/inquire-the-mosfet-road-map

您好、先生、

请告诉我、我们是否有 VDS =+150V 或-150V 的 MOSFET 发展蓝图?

我的客户需要高电压 MOSFET、但我认为到目前为止我们还没有该规格。

非常感谢您的帮助!

此致、

Candice   

[5G 问询拆分为: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/759862 ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Candice、
    感谢您的提问。 没有发展新的、电压更高的 MOSFET 的发展蓝图。 我们的最大电压为100V N 沟道 MOSFET。