This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:当 MCU 始终下拉警报引脚时是否损坏?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759822/bq76920-is-alert-pin-damaged-when-mcu-always-pull-it-down

器件型号:BQ76920

您好!

警报引脚按如下方式连接到 MCU。

MCU 将始终下拉警报引脚。 警报引脚是否损坏? 来自 BQ76920警报引脚的最大电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    ALERT 是一款具有输入 的推挽驱动器、如 apnote www.ti.com/.../slva682的图所示。 在 bq76920数据表中、未指定最大电流、但不建议下拉。 来自引脚的电流将取决于特定驱动器晶体管的强度、它不是特征化的数据表参数。 输出高电平指定为1mA 负载、引脚的输出电流将来自电池、而系统中通常不需要高电流。
    请注意、内部下拉电阻 RALERT_PD 很大、即使与建议的外部 RALERT 结合使用时、也应轻松选择如上所示的串联电阻器、以限制电流、同时为 bq76920和 MCU 提供合适的信号电平。