This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:Intel Whiskey Lake 平台上 VCC1P8 &放大器的 SVID 地址;VCCANA 电源轨

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759692/tps53622-svid-addresses-of-the-vcc1p8-vccana-rail-on-intel-whiskey-lake-platform

器件型号:TPS53622

大家好、

根据 Intel Whiskey Lake PDG、VCC1P8和 VCCANA 电源轨的 SVID 地址应分别设置为5d 和6d。

但是、查看 TPS53622A 数据表的表5-2、可以看到 SVID 地址似乎无法配置为5d 或6d。

这是否意味着 TPS53622A 不是适用于这些电压轨的合适器件? 如果是、这种情况的正确器件是什么?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、可以通过 NVM 编程将 TPS53622设置为使用这些 SVID 地址。 设置 RADDRL=21k、并将 SVADDR_PGRM 位(在 MFR_SPECIFIC_01中)分别编程为5d 和6d。 您必须使用 NVM 编程来执行此操作、因为单独使用引脚搭接是不可能的。