This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:是否有客户将器件和功率级 CSD95480用于3.3V 输出应用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759775/tps53667-whether-we-have-some-customers-use-the-device-and-power-stage-csd95480-for-3-3v-output-application

器件型号:TPS53667

大家好、

我们是否有客户将器件和功率级 CSD95480用于3.3V 输出应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、有些客户将我们的控制器和功率级用于3.3V 输出电压应用。 对于 TPS53667、需要对反馈线路上的耦合寄存器和电阻分压器进行一些简单的更改。 如果需要、我可以向您发送该文档。

    谢谢、

    Carmen