This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2559:额定工作温度范围与放大器;适用于 BTS 平台设计

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2559, TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759475/tps2559-operating-temperature-range-rating-suitability-for-bts-platform-designs

器件型号:TPS2559
主题中讨论的其他器件: TPS2553TPS25221

尊敬的团队:

  数据表仅针对 TPS2559指定了温度范围 w.r.t 存储和结温;请更新器件的工作(板/环境值)温度范围额定值、以验证 LTE BTS 系统集成的可行性。

另外、请更新开关产品系列中可用的替代器件、以实现电信/BTS 设计应用、并缩短开通/关断时间以实现瞬态性能。  

谢谢、此致、

Karthikkumar.R、

Wipro、Ltd.(EC-5)

班加罗尔、IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthikkumar.R、

    我想确认您的第一个问题:您希望我们更新 TPS2559的工作温度范围额定值是什么? 数据表中有热性能信息、您可以通过这些参数计算工作温度。 第16页的指南介绍了如何计算。

    对于替代器件、我附加了 Type-A 电源开关和充电控制器选择指南、如以下 FYI 所示、该器件均来自我们的产品线。

    此外、我们还有 TPS25221、这是 TPS2553的低成本版本。

    e2e.ti.com/.../0755.USB-Type_2D00_A-Power-Switch-and-charing-contriller-select-Guide.pdf

    此致、
    Bob