This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何测量电流环路(相位与放大器;增益裕度)?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759383/ucc28070-how-to-measure-the-current-loop-phase-gain-margin

器件型号:UCC28070

您好!

我的客户希望使用环路分析器测量 UCC28070电流环路的波特图。

但如何才能实现它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我已联系我的一位同事在这里提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PFC_5F00_LoopResponse.pdfHelloHoward、

    随附的 TI 研讨会文档详细介绍了测量环路响应的方法。

    第29页描述了与高输出电压相关的特殊条件

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Howard、

    由于 UCC28070不直接对 PFC 电感器电流进行采样、而是仅对 MOS 电流进行采样以进行控制。 您能否建议客户在 CT 采样电路上的引脚 CSB 和二极管的负极之间添加一个小电阻器、例如10欧姆?

    我认为此时可以进行电流环路测试、请确保 GND 应连接到 UCC28070的同一 GND 点。

    我在这里连接了测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否曾使用此方法来测量 UCC28070的电流环路?  CSB 测试 MOSFET 电流、该电流应为离散电流。  如果在此处添加干扰、电路能否正常工作并显示 正确的波特图?

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、莱纳:
    我之前没有测试 UCC28070电流环路、我认为当您在此处添加注入信号时、UCC28070应该正常工作。 请确保 CSB 的振幅约为3V、因此注入信号应约为 CSB 振幅的1%-5%。我建议从1%开始、这意味着注入信号的振幅为30mV、 然后查看波特图、如果无法清楚地看到波特图、请尝试增大注入信号的振幅。