This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:软启动电容

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759630/ucc28070-soft-start-capacitance

器件型号:UCC28070

尊敬的 TI:

应用手册显示、CSS (软启动)需要至少设置为与 Czv 电容器相同或更大的值。

请告诉我原因。 如果 CSS 设置为小于 Czv、会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、梅森、
    UCC28070具有自适应软启动功能、可在启动时通过受控斜坡覆盖 EA 的内部基准。
    电压误差放大器 CZV 上的集成电容器在充电至稳定状态值时也像软启动电容器一样工作,
    因此、您需要确保 CSS 大于 CZV、否则您的软启动由误差放大器设置。
    数据表中介绍了自适应软启动功能。
    此致
    John