This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:我可以将 bq24232H 用于3.8V 锂离子电池吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HEVM-608, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759601/bq24232h-can-i-use-bq24232h-for-3-8v-li-ion-battery

器件型号:BQ24232H

我发现自己需要做一些"侧面"的工程。  我必须拦截现有产品上的电池充电器/电源管理、中国也同样如此。  现有产品有一个标有3.8V 锂离子13.3Wh 的电池。  充满电且未处于负载状态时、其读数高于4.25V。  我过去没有做过锂离子电池充电。  我可以为此使用 BQ24232H 吗?  能否使用 BQ24232HEVM-608进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helmut、

    通常、标有3.8V 的锂离子电池意味着它在4.35V 的电压下充满电、但如果可能、我建议与电池制造商联系。 BQ24323H 旨在为4.35V 锂离子电池完全充电、但仅提供高达500mA 的充电电流。 您需要相应地调整安全计时器、以便仅使用500mA 电流为13.3Whr 电池充电。