This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:五通道输出 LM5170设计

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759506/lm5170-q1-five-channel-output-lm5170-design

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的所有人:

我想知道如何设计 OPT 电路? 有3.3KW 48V 系统项目、我在数据表中找不到任何设计参考。

2、IC 如何 控制 SYNCIN 引脚和 SYNCOUT 引脚 以避免 DCM 模式?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ZYT、

    感谢您提出问题。

    数据表的第7.4.1.1节和表1介绍了 OPT 引脚功能。 这将有助于正确设置相位交错。

    SYNCOUT 引脚可连接到下一个 LM5170的 SYNCIN 引脚。 如图39所示。 图38显示了使用外部时钟为每个 IC 设置频率和相位的连接。

    LM5170在轻负载运行时以二极管仿真模式(DEM)运行。 在轻负载条件下、无法使 LM5170在强制 PWM 模式(FPWM)下运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett