This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117-33:3.3V 施加到电压稳压器输出和输入保持悬空、可接受?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759555/tlv1117-33-3-3v-applied-to-voltage-regulator-output-and-input-left-floating-acceptable

器件型号:TLV1117-33

如图27所示。 TLV1117LV33DCYR、SBVS160B 的典型应用电路–2011年5月–2015年2月修订版;如果在输入悬空时向输出施加3.3V 电压、稳压器是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TLV1117LV 系列具有 PMOS 导通元件。  因此、存在一个寄生体二极管、当 Vout 超过 Vin 时、该二极管将传导电流。  这种电流不受限制、如果反向电流长时间流动、则会带来风险。

    请记住、该电流将为输入电容器充电、并提高稳压器 IN 引脚的本地电压。  最终 Vin 将足够高、以至于体二极管不会导通;因此、消除了反向电流路径。

    非常尊重、

    Ryan