This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:电流源应用的汽车替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759492/lm317-automotive-replacement-for-current-source-application

器件型号:LM317

您好!

我正在寻找在汽车应用中构建恒流源的方法。 LM317数据表的图18是一种经典技术、但我还没有看到可用的汽车旋转。 您能否帮助推荐一些可在最大18V 输出电压下提供~20mA 电流的其他汽车 LDO?

非常感谢您的帮助!

Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peiheng:

    传统的线性稳压器旨在调节输出电压而不是输出电流。 请考虑 TPS7B7701、它具有可调节电流限制、允许您设置通过稳压器的最大电流。

    非常尊重、
    Ryan