This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:将5V 电压连接到 TLV70230#39;s 输出引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759359/tlv702-connecting-a-5v-to-tlv70230-s-output-pin

器件型号:TLV702

大家好、

我的客户想知道、如果将5V 电压连接到其输出引脚、会对 TLV70230造成何种损坏。 当对具有2.7V 至5V 宽电源电压范围的 MCU 进行编程时、会发生这种情况。

标称输入电压为3.5V、输出电压为3.0V

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    当 Vout 超过 Vin 时、有损坏的风险来自反向电流。  TLV702确实有一个将在这种情况下导通的体二极管;但是、该二极管是一个寄生二极管、并且反向电流没有电流限制。

    非常尊重、

    Ryan